La morsa 5 assi compatta si distingue per la sua semplicità d'uso e la sua versatilità. Grazie a una scala graduata, le griffe possono essere adattate al nuovo pezzo da lavorare in modo semplice e sicuro. Con la funzione di trazione verso il basso integrata, è possibile serrare anche pezzi di piccole dimensioni. La struttura simmetrica della morsa 5 assi fa sì che il pezzo da lavorare sia sempre perfettamente centrato. |