DE
Choose your Language

Verfasst von Martin Ahner

   
Sie möchten wissen, wie Metalle eigentlich aufgebaut sind und was bei der Eisenherstellung wichtig ist?

SIe erfahren hier, was Werkstoffe eigentlich sind und warum Werkstofftechnik wichtig ist. Sie lernen Schritt für Schritt den Aufbau von Metallen kennen, sehen wie die Zusammenlagerung der Atome das Kristallgitter bilden und wie daraus das Gefüge entsteht. Zudem erfahren Sie, welche Eigenschaften Metalle haben. Abschließend durchlaufen Sie den Prozess zur Gewinnung von Eisen und Herstellung von Stahl und sehen, was dabei zu beachten ist.

   

Sie erfahren
Was sind Werkstoffe und warum ist Werkstofftechnik wichtig?

Wie sind Metalle aufgebaut? Atome - Kristallgitter - Gefüge

Welche Eigenschaften haben Metalle?

Wie wird Roheisen gewonnen?

Was ist bei der Herstellung von Stahl zu beachten? 
  

Werkstoffe Geschichte

Seit jeher benötigen wir Menschen Werkstoffe für unterschiedliche Zwecke im Alltag. Sie prägen verschiedene Kulturen und sind Namensgeber für unterschiedliche Zeitepochen.

Werkstoffe historie

Werkstoff Unterteilung

Werkstoffe lassen sich in Metalle und Nichtmetalle einteilen. Stahl und Eisenguss gehören dabei zu den weltweit am meisten genutzten Werkstoffen.

Werkstoff Unterteilung

Werkstofftechnik und Ihre Bedeutung

Zu welchem Zweck ein bestimmter Werkstoff eingesetzt wird, hängt von dessen Eigenschaften ab. Diese lassen sich in verschiedene Kategorien einteilen.

  

Damit die Unterteilung der Werkstoffe in verschiedene Kategorien und Eigenschaften überhaupt erst möglich ist, werden verschiedene wissenschaftliche Methoden der Werkstofftechnik eingesetzt.

  

Die Werkstofftechnik beschäftigt sich mit der Gewinnung und Verwendung von Werkstoffen und untersucht die verschiedenen Eigenschaften. Somit ermöglicht sie, dass Werkstoffe richtig genutzt, neue Werkstoffe entwickelt und bestehende verbessert werden.

  

Voraussetzung für die Untersuchung der Eigenschaften ist Wissen über den inneren Aufbau von Werkstoffen. Nur, wenn Sie wissen aus welchen Komponenten ein Werkstoff besteht und wie diese funktionieren, können Sie neue Erkenntnisse für die Weiterentwicklung gewinnen.

Werkstofftechnik

Aufbau von Metalle

Aufbau von Metalle

Stahl und Gusseisen besitzen viele Eigenschaften, die diese Werkstoffe zu den am meist genutzten weltweit machen. Bei der Verarbeitung arbeiten wir meist mit dem fertigen Bauteil. Doch aus welchen Komponenten besteht Metall eigentlich?

  

Vieles ist mit dem bloßen Auge nicht ersichtlich. Doch mit diesem Mikroskop können Sie sogar die kleinsten Komponenten erkennen. 

Metalle unter dem Mikroskop

Die positiven Ladungen der Metallatome sind immer in festen Abständen zueinander angeordnet und bilden die Kristallgitter. Dabei geben sie die negativen Elektronen ab, die das Kristallgitter als sogenannte Elektronenwolke umgeben. Die Elektronen können sich in der Wolke frei bewegen, diese jedoch nicht verlassen.

Durch die Anziehung der positiven und negativen Ladungen entsteht eine starke Metallbindung. Diese sorgt für einen äußerst festen Zusammenhalt der Metallatome im Kristallgitter und somit für die Festigkeit des Metalls.

Zusammenfassung von Werkstoffe

Sie wissen nun, dass Werkstoffe seit jeher eine wichtige Rolle spielen und viele Zeitepochen und Kulturen prägen. Sie haben erfahren, dass sich Werkstoffe allgemein in Metalle und Nichtmetalle einteilen lassen und verschiedene Eigenschaften haben können. 

Überdies haben Sie erfahren, dass Werkstofftechnik dazu genutzt wird, um die Eigenschaften von Werkstoffen zu untersuchen, damit immer neue entwickelt und bestehende verbessert werden können. Schließlich haben Sie gesehen, dass Metalle aus einem Gefüge, Kristallgittern und schließlich aus Metallatomen aufgebaut sind, deren Zusammensetzung die metallischen Eigenschaften beeinflussen.

  

SIE HABEN ERFAHREN 
Werkstoffe spielen seit jeher eine wichtige Rolle für die Menschheit und prägen viele Zeitepochen und Kulturen. 

Werkstoffe lassen sich in Metalle und Nichtmetalle einteilen. 

Werkstofftechnik untersucht die verschiedenen Eigenschaften von Werkstoffen, um neue zu entwickeln und bestehende zu verbessern. 

Metalle bestehen aus dem Gefüge, Kristallgittern und Metallatomen. 

Die Komponenten beeinflussen die metallischen Eigenschaften. 
 

Metalle- Aufbau und Eigenschaften
Wie leiten Metalle und wie lassen sie sich verformen? 

Welche Kristallgitterarten gibt es? 

Welche Gitterbaufehler können auftreten? 

Wie ist ein Gefüge aufgebaut? 

Was sind Legierungen und welche Arten gibt es? 

Was sind Zustandsdiagramme von Legierungen? 
 

  

Aufbau von Metalle

Jetzt sehen wir uns den genauen Aufbau von Metallen und deren Eigenschaften an. Dazu erfahren Sie zunächst, wie Metalle leiten und sich verformen lassen. Sie lernen verschiedene Kristallgitterarten kennen und sehen, welche Gitterbaufehler auftreten können. Anschließend werfen Sie einen genaueren Blick auf das Gefüge von Metallen und erfahren, was eigentlich bei einer Legierung geschieht. Abschließend erfahren Sie, welche Legierungsarten es gibt und wie Sie die dazugehörigen Zustandsdiagramme lesen.  

Leitfähigkeit von Metalle

Metalle sind leifähig

Metalle sind leitfähig und werden daher im Alltag für verschiedene Zwecke eingesetzt. Durch den Aufbau der Kristallgitter lässt sich die elektrische Leitfähigkeit besser nachvollziehen.

Déformation des métaux

Outre leur conductivité électrique, les métaux sont également malléables. Ce faisant, ils subissent une déformation élastique ou plastique.

Revenons au niveau atomique dans le réseau cristallin. Lorsqu’une force est exercée sur une tôle, les atomes métalliques sont légèrement déplacés de leur position dans le réseau cristallin, mais ils reprennent ensuite leur place initiale. Cependant, dans le cas d’un bloc d’alliage, le déplacement dans le réseau cristallin persiste après la fin de l’application de la force, ce qui entraîne une déformation permanente.

Metalle sind verformbar

Réseaux cristallins des métaux

Vous savez déjà que les atomes métalliques ont un point commun : ils sont disposés en réseaux cristallins. Cependant, les réseaux cristallins ne se présentent pas toujours de la même manière. Selon le type de métal, la disposition géométrique des atomes dans le réseau cristallin varie également. 

   

Vous pouvez voir ici les trois principaux types de réseaux cristallins, avec leurs lignes de liaison. Celles-ci partent toujours du centre de l’atome et forment ainsi une disposition propre à chaque atome.

    Les trois principaux types de réseaux cristallins

    CUBIQUE CENTRÉ (CC) 

     KUBISCH-RAUMZENTRIERT (KRZ)

    Le cube comporte un atome métallique entouré en son centre. Comme cet atome n’est que faiblement lié, il n’y a pas d’ordre d’empilement. 

    L’espace relativement important entre les atomes permet l’insertion d’atomes étrangers supplémentaires. 

        

    CUBIQUE À FACES CENTRÉES (CFC) 

    KUBISCH-FLÄCHENZENTRIERT (KFZ)

    Le cube est composé de 8 atomes au total situés aux sommets et d’un atome au centre de chacune des faces. 

    Ces atomes sont disposés en trois piles (ABC) et forment ainsi un empilement de sphères très dense. 

    Une séquence d’empilement perturbée entraîne des défauts d’empilement dans lesquels des éléments d’alliage peuvent venir se loger. Il en résulte d’autres propriétés. 


       

    HEXAGONAL COMPACT (HC)

    HEXAGONAL-DICHTEST GEPACKT (HDR)

    Les atomes métalliques sont disposés en un prisme hexagonal, avec un atome au centre de chacune des faces. 3 atomes se trouvent à l’intérieur du prisme. 

    L’ordre d’empilement est ABA et forme ainsi un empilement de sphères très dense. 

    Les grands interstices du réseau permettent l’insertion d’atomes étrangers. 

    Malléabilité à froid moindre que les métaux avec réseau CFC. 

    Les défauts du réseau cristallin

    Les métaux ne sont pas des cristaux parfaits, mais présentent des défauts de réseau cristallin. Selon leur nature et leur taille, ces défauts peuvent être classés en trois catégories. La première concerne les défauts de dimension zéro. Ceux-ci correspondent à un point du réseau et peuvent être subdivisés.

    En règle générale, les défauts de dimension zéro n’ont pas d’effet négatif sur les propriétés des matériaux métalliques et permettent même de réaliser des traitements thermiques importants.

    Les défauts unidimensionnels

    Il existe également des défauts unidimensionnels, également appelés défauts linéaires. Si un demi-plan est inséré dans le réseau cristallin régulier, la ligne est perturbée, provoquant ainsi un décalage. Ces décalages sont mobiles et sont donc à l’origine de la déformabilité plastique des métaux.

    eindimensionalen Fehler

    zweidimensionalen Fehlern

    Les défauts bidimensionnels 

    Les défauts bidimensionnels résultent de défauts d’empilement     dans la séquence régulière des couches. Ces défauts d’empilement sont dus à la   cristallisation ou à l’effondrement d’un   groupe de vides. Les défauts de réseau bidimensionnels ont une influence sur la résistance à la traction d’un métal. 

    Structure

    Vous savez déjà que les métaux sont constitués d’une multitude de grains de forme régulière qui, ensemble, forment la structure du matériau. Cette structure n’est pas visible à l’œil nu. Cependant, une coupe métallographique permet de visualiser leur structure sous un microscope métallurgique. 

    Cette coupe montre la taille des grains et les limites des grains d’un métal. Leur granulométrie varie de fine à grossière et peut être ajustée grâce à un traitement spécifique. Les limites des grains constituent des discontinuités dans la disposition atomique des grains et font partie des défauts de réseau bidimensionnels mentionnés. Elles se forment par exemple lors de la cristallisation. 

    Gefüge

    Les métaux à grains fins présentent de meilleures propriétés mécaniques que ceux à gros grains, car ils comportent davantage de limites de grains. Une augmentation de la taille des grains améliore la solidité.  Cependant, des phénomènes de fluage indésirables se produisent à des températures élevées.

    Les formes de grains

    Outre les points communs que représentent la taille et les limites des grains, leur forme varie en fonction du métal et du type de réseau cristallin.

    GRAINS GLOBULAIRESGLOBULARE KÖRNER

    Grains arrondis, par ex. fer pur 

    GRAINS POLYÉDRIQUES POLYEDRISCHE KÖRNER

    Grains de forme polygonale, par ex. fer à structure austénitique

    GRAINS DENDRITIQUES DENDRITISCHE KÖRNERGrains aciculaires, par ex. acier trempé 

    STRUCTURES LAMELLAIRES LAMELLENARTIGE GEFÜGECristaux en forme de lamelles, par ex. graphite lamellaire de la fonte grise 

    Les alliages

    Vous savez déjà que les métaux ne sont pas des cristaux parfaits, mais qu’ils présentent des défauts de structure cristalline intentionnels. Parmi tous les métaux du tableau périodique, seul le métal précieux qu’est l’or existe à l’état pur. Tous les autres matériaux métalliques sont des mélanges de métaux et sont appelés alliages.

    Lors du processus d’alliage, un ou plusieurs éléments métalliques sont délibérément insérés dans le réseau cristallin d’un métal afin d’obtenir les modifications de propriétés souhaitées.

    Legierungen

    Legierungsvorgang

    Lorsque la température redescend après le processus d’alliage, la masse fondue commence à refroidir et forme un nouveau mélange métallique en se solidifiant avec l’élément d’alliage.

    Les types d’alliages

    Les éléments d’alliage peuvent se dissoudre dans le métal de base de différentes manières et former deux types de structure distincts à l’état solide.

    Alliage à cristaux mixtes

    Mischkristall-Legierung

    Alliage à phase mixte

    Kristallgemisch-Legierung

    Les alliages à cristaux mixtes sont entièrement solubles les uns dans les autres à l’état liquide. Lors de la solidification, les métaux se répartissent uniformément. Ils sont plus résistants que les métaux communs purs, tout en étant restant malléables. Les alliages à phase mixte sont également solubles les uns dans les autres à l’état liquide ; à l’état solide, les métaux s’agrègent séparément.

    Les diagrammes d’état des alliages

    Pour étudier et améliorer les propriétés des alliages, on analyse leurs diagrammes d’état. En général, les diagrammes d’état représentent les états physiques des métaux purs. Pour cela, on utilise le point d’inflexion de la courbe de refroidissement ou de réchauffement. 

    Zustandsdiagramme von Legierungen

    Dans le cas des alliages, il faut également tenir compte de la température du deuxième métal ainsi que de sa proportion dans l’alliage. Si l’on reporte tous les points d’inflexion et que l’on relie les points de température, on obtient le diagramme d’état de l’alliage. 

    Les alliages à cristaux mixtes et les alliages à phase mixte présentent des diagrammes d’état différents. Les alliages à cristaux mixtes, tels que le cuivre ou le nickel, se caractérisent par une solubilité totale à l’état liquide et à l’état solide.

       

    Zustandsdiagramme von Kristallgemische

    Le diagramme d’état des alliages à phase mixte, tels que le plomb et l’étain, est différent. Il se caractérise par une solubilité totale à l’état liquide et une insolubilité à l’état solide.

       

    VOUS AVEZ APPRIS QUE 
    Le courant électrique est le flux d’électrons.

    Les métaux peuvent subir une déformation élastique (réversible) ou plastique (irréversible).

    Les trois principaux types de réseaux cristallins sont : cubique à faces centrées (cfc), cubique centré (cc) et hexagonal compact (hc)

    Les métaux ne sont pas des cristaux parfaits, mais présentent des défauts de réseau : défauts de dimension zéro, défauts unidimensionnels et défauts bidimensionnels

    Leur structure est constituée d’une multitude de grains de forme régulière.

    Dans les alliages, des éléments métalliques sont délibérément insérés dans le réseau cristallin. Il en résulte des alliages à cristaux mixtes et des alliages à phase mixte.

    Les diagrammes d’état représentent les états physiques des alliages. 

    L’extraction de la fonte brute

    Dans la dernière partie, nous allons d’abord voir comment on extrait la fonte brute et quelles sont les étapes importantes de ce processus. Vous découvrirez ensuite les différents procédés permettant de transformer la fonte brute en acier. Pour finir, vous verrez les différentes méthodes de traitement ultérieur et de coulée de l’acier. 

    Comme vous l’avez appris, l’acier est l’un des matériaux les plus utilisés au monde. Son principal composant est le fer. Le fer est présent dans la nature sous forme de minerai de fer, un composé de fer et d’oxygène. Pour fabriquer de l’acier, le fer doit d’abord être extrait au moyen de procédés de réduction. 

    Deux procédés de réduction sont utilisés pour l’extraction de la fonte brute. Voici un aperçu de ces deux procédés. 

    Gewinnung von Roheisen

    La fabrication de l’acier

    Une fois la fonte brute, ou l’éponge de fer solide, obtenue, on passe à ce que l’on appelle les « procédés d’affinage » pour produire l’acier. Pouvez-vous imaginer ce qui se passe lors de l’affinage ? 

    Dans le procédé de soufflage à l’oxygène, la fonte brute liquide est versée dans un convertisseur avec de la ferraille et des additifs. Un tube refroidi à l’eau insuffle de l’oxygène dans ce récipient, ce qui provoque une réaction chimique avec les particules de fer. Le carbone contenu dans la fonte brute s’oxyde et la chaux vient fixer les impuretés présentes dans le fer. L’acier et les scories sont ensuite coulés.

     Sauerstoffaufblas-Verfahren

    Le procédé du four à arc électrique est utilisé pour la fabrication d’aciers fortement alliés. Pour ce faire, on remplit une cuve de fusion de fonte brute et d’autres composants. On place des électrodes en carbone par-dessus, puis on déclenche un arc électrique. Le carbone résiduel et les impuretés sont éliminés par combustion au cours de la fusion. L’acier et les scories sont ensuite coulés.

    Elektrolichtbogenofen-Verfahren

    Après la fabrication de l’acier, il reste souvent des composants indésirables. Pour obtenir des aciers de qualité, on élimine ces composants en recourant à des traitements ultérieurs. Vous trouverez ici les principaux procédés et leur description. Sélectionnez les procédés pour en savoir plus. 

    Traitement post-moulage

    DÉSOXYDATION 
    Ces éléments fixent l’oxygène libéré lors de la solidification de la masse fondue. 
    Cela permet d’éviter la formation de poches d’air. 
    DESOXIDATION

    Dégazage sous vide

    La coulée de l’acier liquide favorise l’évacuation des gaz résiduels. 
    À long terme, ceux-ci provoquent des tensions et de petites fissures dans l’acier.

    Vakuum-Entgasung

    Procédé de refonte

    Le bloc d’acier inoxydable est placé dans un moule en acier (lingotière) et sert d’électrode. Un arc électrique fait fondre le bloc d’acier dans un bain de scories. 
    L’acier en fusion s’écoule à travers un laitier de purification qui retient les dernières impuretés.

    Umschmelz-verfahren

    Traitement au gaz de purge

    Le gaz de rinçage élimine les impuretés.

    Spülgasbehandlung

      

    Une fois ce traitement terminé, l’acier en fusion est coulé, ce qui lui donne sa forme initiale en vue de sa transformation ultérieure. Deux procédés sont utilisés à cet effet. Lors de la coulée continue, l’acier s’écoule en continu dans une lingotière refroidie à l’eau. On obtient ainsi un fil d’acier qui n’a plus qu’à être laminé.

    Strangguss Verfahren

       

    Pour les blocs d’acier de plus grande taille, on utilise la coulée en lingots. Dans ce procédé, l’acier en fusion est versé dans des moules en acier. Une fois solidifiés, les lingots sont retirés alors qu’ils sont encore incandescents. Une fois refroidis, ces lingots d’acier peuvent être utilisés comme pièces forgées ou profilés laminés. 

       

    Kokillen-Blockguss Verfahren

       

    Résumé

    Vous savez désormais que le fer doit d’abord être extrait du minerai de fer et que cela se fait soit dans un haut fourneau, soit par réduction directe. Vous avez également appris que, lors de la fabrication de l’acier, différents procédés d’affinage sont utilisés pour réduire la teneur en carbone et éliminer les impuretés. 

    Pour finir, vous avez découvert différents procédés de traitement de l’acier. Ceux-ci servent à éliminer les composants indésirables restants. De plus, vous connaissez désormais deux procédés de coulée qui permettent de préparer l’acier en vue de son traitement ultérieur. 

       

    VOUS AVEZ APPRIS QUE 
    Le fer est obtenu à partir du minerai de fer (dans un haut fourneau ou par réduction directe). 

    Des procédés d’affinage sont utilisés pour réduire la teneur en carbone résiduel et éliminer les impuretés.

    Le traitement ultérieur de l’acier sert à éliminer les composants indésirables résiduels.

    La coulée de l’acier sert à le préparer pour les étapes de transformation ultérieures.